This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:TMS320F280039C - UDS 开发

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507772/tms320f280039-tms320f280039c---uds-development

器件型号:TMS320F280039

工具/软件:

尊敬的团队:

我们将使用 TMS320F280039C LaunchPad 进行 BLDC 电机控制和 UDS 栈开发过程。

其中 包括  以下两个项目:

1.引导代码

2.应用程序代码

在引导代码中、刷写过程可用。 给器件上电时、我想将引导过程更改为应用代码。

为了相同、我必须包含以下更改

1.复位矢量- 在应用程序代码中的单独位置

2.矢量表-想要将应用程序代码中的默认位置(0xd00)更改为其他一些 ram 位置

3.我想知道如何在项目中启用软件重置

提前致谢。此致、

B. Punitha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    Unknown 说:
    重置矢量- 在应用程序代码中的单独位置

    是否询问是否可以更改引导代码? 这是在 TI 编程的只读存储器中定义的、无法实现的。

    如果您查看复位矢量的存储器映射、您会发现地址0x003F FFC0位于引导 ROM 中、用户无法对其进行编程。 始终从该位置获取复位。 CPU 复位后、CPU 执行 ROM 中的引导代码、然后跳转到用户应用程序代码(CODE_START)。 在链接器 cmd 文件中、.reset 映射到复位段(复位向量)、但不被使用。

    .reset              : > RESET,     PAGE = 0, TYPE = DSECT /* not used, */

    [quote userid="531454" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507772/tms320f280039-tms320f280039c---uds-development 矢量表-希望将默认位置(0xd00)更改为应用程序代码中的某个其他 RAM 位置

    我认为您不能更改 PIE 矢量表的默认位置。 有效中断地址始终映射在0xD00-0xEFF 处。

    有关 IVT 重映射的更多详细信息、请参阅以下主题: https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1190844/tms320f280039c-separate-ivt-table-for-flash-bootloader-application-code

    [quote userid="531454" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1507772/tms320f280039-tms320f280039c---uds-development 我想知道如何在工程中启用软件复位

    您可以使用 sysctl.h 中的 SysCtl_resetDevice () driverlib 函数执行看门狗复位

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

     我包含了软件重置代码


    执行此代码时 将发生以下错误




    软件复位也不起作用。  

    请解决此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    正如预期的那样、器件在复位后当前处于等待引导状态。

    从 F28003x TRM 中

    由于连接了调试器、因此器件遵循仿真引导过程。 假设您尚未配置仿真引导寄存器、器件将进入等待引导。 有关配置仿真引导的更多详细信息、请参阅本用户指南中的第2.2节: https://www.ti.com/lit/sprujh3

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    您能解释一下如何在编码中实现配置仿真引导寄存器吗?

    此致、

    B. Punitha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    可以通过修改 GEL 文件(CCS\ccs_base\emulation\gel\f280039.gel)以在复位时配置仿真引导寄存器。 有关 如何实现这一点的示例、请参阅此主题。 任何用户定义的函数都可以在 OnReset()函数内调用。

    此致、

    马特