This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28027:首先在文件.main.obj 中引用未定义的符号 CTRL_initCtrl

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501737/tms320f28027-undefined-symbols-ctrl_initctrl-first-referenced-in-file-main-obj

器件型号:TMS320F28027
Thread 中讨论的其他器件:MOTORWARE

工具/软件:

我为电机控制创建了一个新工程、并从路径 C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\modules 中添加了所需的头文件.h 和.c。

我们希望在不使用 DRV8353X 工具的情况下运行电机、需要在 CCS 编译器中通过 SW 控制电机。(是否可以通过 CCS 实现)

我们参考了  proj_lab05b 的示例、并获取了工程的.out 文件并能够运行电机。

但现在我们要求是通过 JTAG (XDS200)使用软件运行电机

请支持我们。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    请确保您还添加了所有相关库和包含路径、可在 CCS 的工程选项中查看这些库和包含路径。 我相信,如果我能正确回忆,那么 CTRL_initCtrl ()可能源自其中一个包含的库。

    此致、
    Jason Osborn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们错过了一些需要添加的库。 现在它已经解决了