This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:HSM 问答

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: F29-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1478431/f29h850tu-hsm-q-a

器件型号:F29H850TU
主题:F29-SDK 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我们的客户对 F29芯片中 HSM 模块的使用有一些疑问

  • HSM 系统作为独立内核(M4)

    • 客户理解 HSM 软件由 TI 作为已安装固件提供、并使用它来编程到 M4内核中。 然后、他们将使用 C29内核与 HSM 通信、以实现相应服务功能。
        • A)这种理解是否正确? 是否需要考虑任何其他详细信息?
        • b) HSM 内核软件是否需要进一步开发? 如果是、请您详细说明需要开发什么? 或者、是否可直接将所提供的软件仅与 C29内核所需的技术堆栈(例如 CSM、Cryif、Crypto)一同使用?
  • HSM 驱动程序接口

    • TI 将在多大程度上提供 HSM 驱动程序接口? 是否有任何可用的使用演示? 例如、安全启动、AES/RSA 加密和解密等功能是否可直接与 TI 提供的接口和演示结合使用? 或者将仅提供通用 SDK、需要进一步开发、甚至需要基于 SDK 的简单加密和解密? 客户遇到了提供使用演示和基本功能封装的其他芯片供应商。
  • 数据表链接

    • 数据表中提到的一些手册链接目前无法访问(如图中所示)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    Unknown 说:
    客户理解 HSM 软件由 TI 提供作为已安装固件、然后由 TI 编程到 M4内核中。 然后、他们将使用 C29内核与相应服务功能的 HSM 进行通信。

    请参阅 F29x-TIFS SDK 文档。 若要申请相同的访问权限、请访问 F29-SDK 或 F29产品页面申请访问权限-

    Unknown 说:
    TI 将在多大程度上提供 HSM 驱动程序接口? 是否有任何可用的使用演示? 例如、安全启动、AES/RSA 加密和解密等功能是否可直接与 TI 提供的接口和演示结合使用? 或者将仅提供通用 SDK、需要进一步开发、甚至需要基于 SDK 的简单加密和解密? 客户遇到了提供使用演示和基本功能封装的其他芯片供应商。

    TIFS-SDK 开箱即用的一组 HSM 服务以及示例演示。 您还可以将 C29 SDK (v1.01.00及更高版本)与安全启动搭配使用。 HSM 闪存、DTHE (加密加速器)(例如 AES、RSA、SHA、ECDSA)提供了一些驱动程序、并具有相同的示例。 提供了这些驱动程序示例、以便用户可以创建开箱即用的自定义服务。

    Unknown 说:
    目前无法访问数据表中提到的某些手动链接(如图所示)。

    我们可以采取行动项目来修复相同的问题并重新发布 UG。

    此致、
    Aakash

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aakash:

    对于  c29-SDK (v1.01.00起) 、我只找到 c29-SDK  版本:1.00.00.00 发布日期:2024年12月19日。

    何时会发布新的 C29SDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 

    TIFS v1.01.00和 c29-SDK v1.01.00现已上线。

    此致、
    Aakash