This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28035:在为 VDDIO 提供3.3V 电压之前、是否会向 VDD 提供1.8V 电压会导致故障?

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1485178/tms320f28035-will-supplying-1-8v-to-vdd-before-providing-3-3v-to-vddio-cause-a-failure

器件型号:TMS320F28035

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户为 VDD 提供18.8V 电压、然后在10us 后为 VDDIO 提供3.3V 电压。 他们想知道这个时序是否可以接受。

此致

Anka Zhang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anka、

    由于原始所有者不可用、因此对延迟的回复表示歉意。 如数据表中所述、1.8V VDD 电压轨和3.3V VDDIO 电压轨之间没有特定的电源时序要求。 突出显示的句子中提到的数字和模拟引脚是功能引脚、而不是其他电源引脚。 只要在所有电源正确斜升之前没有对其他数字引脚施加大于4.0V (3.3V + 0.7V 二极管压降)的电压、那么建议的电源序列时序就不会出现问题。

    此致、

    Zackary Fleenor