This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:Cla1ToCpuMsgRAM 变量返回全零

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509442/tms320f280039c-cla1tocpumsgram-variables-return-all-zeros

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我在应用程序中的 CLA 实现存在问题。 我使用从闪存运行的 TMS320F280039C、具有由 ADCA1和 ADCA2触发的两个 CLA 任务。

在一个特定的示例板上、Cla1ToCpuMsgRAM 中的所有变量始终返回零值。 但是、如果我将电路板连接到 CCS 并在调试模式下运行它、Cla1ToCpuMsgRAM 变量会返回正常的预期值。 一旦我断开与 CCS 调试模式的连接、执行电源复位并从闪存引导、问题就会再次出现:所有 Cla1ToCpuMsgRAM 变量返回零。

在 CPU 上运行的其余应用程序似乎正常工作。

我的问题是:这是否表示可能存在 MCU 或硬件缺陷、或者我的 CLA 实施是否存在问题?

下面是有关如何初始化 CLA 的更多信息:

如果您想添加或澄清任何细节、请告诉我!


CLA 初始化

/* CLA to CPU Main Control */
typedef struct {
	float32_t adc_processed_value_1;
	float32_t adc_processed_value_2;
	float32_t adc_processed_value_3;
	float32_t adc_processed_value_4;
	float32_t adc_processed_value_5;
} cla2cpu_main_t;

#pragma DATA_SECTION(cla2cpu_main, "Cla1ToCpuMsgRAM");
cla2cpu_main_t cla2cpu_main;

void Init_cla(void)
{
	extern uint32_t Cla1ProgRunStart, Cla1ProgLoadStart, Cla1ProgLoadSize;
	memcpy((uint32_t *)&Cla1ProgRunStart, (uint32_t *)&Cla1ProgLoadStart,
	       (uint32_t)&Cla1ProgLoadSize);
	EALLOW;
	CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.CLA1 = 1;

	MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS3     = 1;
	MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS3 = 1;
	MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS4     = 1;
	MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS4 = 1;
	MemCfgRegs.LSxMSEL.bit.MSEL_LS5     = 1;
	MemCfgRegs.LSxCLAPGM.bit.CLAPGM_LS5 = 0;

#pragma diag_suppress = 770
	CLA_mapTaskVector(CLA1_BASE, CLA_MVECT_2, (uint16_t)&Cla1Task1);
	CLA_setTriggerSource(CLA_TASK_2, CLA_TRIGGER_ADCA1);

	CLA_mapTaskVector(CLA1_BASE, CLA_MVECT_3, (uint16_t)&Cla1Task2);
	CLA_setTriggerSource(CLA_TASK_3, CLA_TRIGGER_ADCA2);
#pragma diag_warning = 770

	CLA_disableBackgroundTask(CLA1_BASE);
	CLA_enableIACK(CLA1_BASE);
	CLA_enableTasks(CLA1_BASE, CLA_TASKFLAG_8);

	asm(" IACK #0x0080");
	asm(" RPT #3 || NOP");
	while (Cla1Regs.MIRUN.bit.INT8 == 1) {
	};


	CLA_enableTasks(CLA1_BASE, CLA_TASKFLAG_1);
	CLA_enableTasks(CLA1_BASE, CLA_TASKFLAG_2);
	CLA_enableTasks(CLA1_BASE, CLA_TASKFLAG_3);
	EDIS;
}

链接器

MEMORY
{

   BOOT_RSVD		: origin = 0x00000002, length = 0x00000126

   RAMM0           	: origin = 0x00000128, length = 0x000002D8
   RAMM1            : origin = 0x00000400, length = 0x000003F8 /* on-chip RAM block M1 */
// RAMM1_RSVD       : origin = 0x000007F8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */

   RAMLS0_2  : origin = 0x00008000, length = 0x00001800     //LS0, LS1, LS2    
   RAMLS3_4  : origin = 0x00009800, length = 0x00001000     //LS3, LS4
   RAMLS5  : origin = 0x0000A800, length = 0x00000800
   RAMLS6  : origin = 0x0000B000, length = 0x00000800
   RAMLS7  : origin = 0x0000B800, length = 0x00000800
   
   RAMGS0           : origin = 0x0000C000, length = 0x00001000
   RAMGS1           : origin = 0x0000D000, length = 0x00001000
   RAMGS2           : origin = 0x0000E000, length = 0x00001000
   RAMGS3           : origin = 0x0000F010, length = 0x00000FE8
// RAMGS3_RSVD       : origin = 0x000FFF8, length = 0x00000008 /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */

   BOOTROM          : origin = 0x003F8000, length = 0x00007FC0
   SECURE_ROM       : origin = 0x003F2000, length = 0x00006000

   RESET            : origin = 0x003FFFC0, length = 0x00000002

#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
   #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 20012000
GROUP {      /* GROUP memory ranges for crc/checksum of entire flash */
   #endif
#endif

   /* Flash sectors */
   /* BANK 0 */
   BEGIN           	: origin = 0x00080000, length = 0x00000002
   FLASH_BANK0_SEC0_7   : origin = 0x080002, length = 0x007FFE
   FLASH_BANK0_SEC8_15  : origin = 0x088000, length = 0x008000

   /* BANK 1 */
   FLASH_BANK1_SEC0_3   : origin = 0x090000, length = 0x004000
   FLASH_BANK1_SEC4_7   : origin = 0x094000, length = 0x004000
   FLASH_BANK1_SEC8_11  : origin = 0x098000, length = 0x004000
   FLASH_BANK1_SEC12_15 : origin = 0x09C000, length = 0x004000

  /* BANK 2 */
   FLASH_BANK2_SEC0  : origin = 0x0A0000, length = 0x001000
   FLASH_BANK2_SEC1  : origin = 0x0A1000, length = 0x001000
   FLASH_BANK2_SEC2  : origin = 0x0A2000, length = 0x001000
   FLASH_BANK2_SEC3  : origin = 0x0A3000, length = 0x001000
   FLASH_BANK2_SEC4  : origin = 0x0A4000, length = 0x001000
   FLASH_BANK2_SEC5  : origin = 0x0A5000, length = 0x001000
   FLASH_BANK2_SEC6  : origin = 0x0A6000, length = 0x001000
   FLASH_BANK2_SEC7  : origin = 0x0A7000, length = 0x001000
   /*
   FLASH_BANK2_SEC15_DO_NOT_USE : origin = 0x0AFFF0, length = 0x000010*/  /* Reserve and do not use for code as per the errata advisory "Memory: Prefetching Beyond Valid Memory" */

#ifdef __TI_COMPILER_VERSION__
  #if __TI_COMPILER_VERSION__ >= 20012000
}  crc(_ccs_flash_checksum, algorithm=C28_CHECKSUM_16)
  #endif
#endif

CLA1_MSGRAMLOW  : origin = 0x001480, length = 0x000080
CLA1_MSGRAMHIGH  : origin = 0x001500, length = 0x000080
}


SECTIONS
{
    codestart        : > BEGIN, ALIGN(8)
    .text            : >> FLASH_BANK0_SEC0_7 | FLASH_BANK0_SEC8_15 | FLASH_BANK1_SEC0_3,   ALIGN(8)
    .cinit           : > FLASH_BANK1_SEC4_7,  ALIGN(8)
    .switch          : > FLASH_BANK1_SEC4_7,  ALIGN(8)
    .reset           : > RESET,                  TYPE = DSECT /* not used, */
    .stack           : > RAMM1

    .init_array  : > FLASH_BANK1_SEC4_7,  ALIGN(8)
    .bss  : >> RAMLS6 | RAMLS7 | RAMGS0
    .bss:output  : > RAMLS6
    .bss:cio  : > RAMLS0_2
    .data  : >> RAMLS7 | RAMGS0 | RAMGS1
    .sysmem  : >> RAMLS6 | RAMLS7
    .const  : > FLASH_BANK1_SEC8_11,  ALIGN(8)

    //ramgs0 : > RAMGS0
    //ramgs1 : > RAMGS0

    /*  Allocate IQ math areas: */
   IQmath           : > FLASH_BANK1_SEC8_11, ALIGN(8)
   IQmathTables     : > FLASH_BANK1_SEC8_11, ALIGN(8)

   // CLA Sections
    /* CLA specific sections */
    Cla1Prog        : LOAD = FLASH_BANK1_SEC12_15,
                      RUN = RAMLS3_4,
                      LOAD_START(Cla1ProgLoadStart),
                      RUN_START(Cla1ProgRunStart),
                      LOAD_SIZE(Cla1ProgLoadSize),
                      ALIGN(8)

	.scratchpad  	: > RAMLS5
	.bss_cla  		: > RAMLS5
	Cla1ToCpuMsgRAM : > CLA1_MSGRAMLOW
	CpuToCla1MsgRAM : > CLA1_MSGRAMHIGH
	CLADataLS1  	: > RAMLS5

   .const_cla      : LOAD = FLASH_BANK2_SEC0,
                      RUN = RAMLS5,
                      RUN_START(Cla1ConstRunStart),
                      LOAD_START(Cla1ConstLoadStart),
                      LOAD_SIZE(Cla1ConstLoadSize),
                      ALIGN(4)

   GROUP
    {
        .TI.ramfunc
        { -l FAPI_F28003x_EABI_v1.58.01.lib}

    } LOAD = FLASH_BANK1_SEC12_15,
      RUN = RAMLS0_2,
      LOAD_START(RamfuncsLoadStart),
      LOAD_SIZE(RamfuncsLoadSize),
      LOAD_END(RamfuncsLoadEnd),
      RUN_START(RamfuncsRunStart),
      RUN_SIZE(RamfuncsRunSize),
      RUN_END(RamfuncsRunEnd),
      ALIGN(8)

   /* crc/checksum section configured as COPY section to avoid including in executable */
   .TI.memcrc          : type = COPY

}

lib: cla2_math_library_dataom_fpu32_eabi.lib

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    听起来您可能对您的应用程序的闪存设置有问题。 您能否确认是否从闪存运行应用程序? 如果是、接下来要做的是在连接符号后加载符号、看看代码在应用中的给定时间所在的位置。

    按照 CLA 调试提示来查看是否可以执行您的 CLA 任务 https://software-dl.ti.com/C2000/docs/cla_software_dev_guide/debugging.html

    此致、

    Ozino