This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSEMU200-U:Blackhawk XDS200调试探针 TMDSEMU200-U 未正常工作

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28388S, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508566/tmdsemu200-u-blackhawk-xds200-debug-probe-tmdsemu200-u-is-not-working

器件型号:TMDSEMU200-U
主题:TMS320F28388S

工具/软件:

我尝试使用 Blackhawk XDS200调试探针 TMDSEMU200-U 对 TMS320F28388s 控制器进行编程、但其未正常工作。 所有硬件连接均正确、引脚正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    请参阅   JTAG 调试指南的"电缆断开"一节。

    请告诉我、检查引脚后错误是否仍然存在。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brennan
    感谢您的答复。

    我的 XDS110调试探针在同一端口工作、因此不可能出现电缆断开的情况、此外我还检查了 TDO 引脚是否正常工作。
    但在我的电路板中、根据 TI XDS110调试探针、TDIS 引脚在我的电路板中是 DNP。
    下面是我的电路板中的 JTAG 连接器连接详细信息、该电路板与 XDS110非常配合、而不与 XDS200和 XDS560 v2配合使用。

    此致、
    Shreyas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,

    感谢您的检查。 由于这是与 C2000 MCU 的连接、我将邀请该组织的专家来为您提供进一步帮助。

    此致、

    Brennan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然是 Brennan
    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreyas:

    下面是我电路板中的 JTAG 连接器连接详细信息、它与 XDS110非常配合、而不是 XDS200和 XDS560 v2完美配合使用。

    能否尝试将 RTCK 引脚与 TCK 引脚短接? 我想当 RTCK 引脚悬空时、我已经收到 XDS560v2中同样的错误。  

    谢谢、

    Ben Collier