This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:GPIO 引脚未反射输出

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28P65X, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1504875/launchxl-f28p65x-gpio-pin-not-reflecting-output

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X
主题: SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在使用 C2000 SDK (LAUNCHXL-F28p65x)中提供的示例代码来处理 GPIO 切换。 非常相似 GPIO 引脚132 但我在硬件上看不到预期的信号。 我已经尝试了GPIO_toggle()GPIO_write() API、但两者都没有反映引脚上的更改。

然后尝试使用 其他 GPIO (例如 GPIO 76等)具有相同的逻辑 它运行良好、我可以看到输出引脚上的切换。

您能说明一下 GPIO 132为什么特别不起作用吗?
此 GPIO 有什么特殊之处或限制之处吗?

我附上以下内容作为参考、  代码片段  和  SysConfig 文件 用于 GPIO 配置。

非常感谢您提供的任何指导或检查!




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加到我之前关于 GPIO132不切换的查询:

    我想澄清的是、我们正在观察这一问题 定制硬件 、它基于 C2000系列(LAUNCHXL-F28P65x) 。 相同的测试逻辑和 GPIO 配置可在其他引脚(例如 GPIO76 )、但是 GPIO132具体显示没有输出活动

    该特性 降级了 GPIO132 从其默认外设功能开始、确认 SysConfig 中的设置、并尝试使用GPIO_togglePin()GPIO_writePin() API、但仍未观察到任何更改。

    我们希望深入了解 GPIO132是否具有硬件限制、特殊注意事项或冲突、这些因素可能会阻止在定制电路板上切换 GPIO 模式

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否确认器件封装是否为 ZEJ?
    否则、该封装上不存在 PIN132

    请参阅数据表中的下表

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prarthan Bhatt:  

    我们使用的封装是 F28P659DK8PTPQ 、对应于 PTPQ (ZCZ)封装。 因此、 PIN132不可用 甚至更高。