This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:当我将数据写入0x5E0A0地址时、系统会复位。 我想了解为什么会发生这种情况。

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506226/tms320f280039-the-system-resets-when-i-write-data-to-address-0x5e0a0-i-would-like-to-understand-why-this-is-happening

器件型号:TMS320F280039

工具/软件:

当我将数据写入0x5E0A0地址时、系统会复位。 我想了解为什么会发生这种情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我在电路板上看不到同样的行为。 我在该地址位置上看到了0x0BAD、这意味着该特定位置已被保留。

    您在该地址写入什么值以及如何知道器件正在复位。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用 CPU 读取或写入此寄存器将触发复位、即使单独执行读取操作也会导致复位、而写入任何值也会触发复位。 我正在使用此HWREG函数执行读取/写入操作。 下图显示了我读取或写入寄存器地址时的结果0x5E0A0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许您可以尝试读取该寄存器来检查是否发生了复位

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看不到这个问题。 您是通过应用代码还是调试器来实现这一点。

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在 CCS 中调试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如有任何更新、请尽快通知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通过应用代码实现这一点。 您写入标记为保留的位置是否有任何特定原因。  

    Vivek Singh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、这是 MPOST 中的寄存器。 我想了解它的具体功能,因为您的任何文档都没有提供 MPOST 寄存器的说明。
    其次、我的同事发现、通过 CPU 访问此地址时、会发生重置。 (他使用 DMA 读取 MPOST 寄存器。)
    基于上述原因、我想了解读取此地址导致复位的原因、以及哪些元件受此复位的影响。
    您之前回答过"位置是保留的"、但通常情况下、读取"保留寄存器"不应触发复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是 HWBIST 模块中的一个保留寄存器空间。

    用户不应读取或写入任何保留寄存器、因为这可能会导致意外行为。

    在这种情况下、其触发 CPURSn、因此任何具有复位类型 CPURSn 的配置都将复位为默认配置。
    XRSn 或 PORESETn 复位类型上的任何寄存器配置都将像以前一样保持不变。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、这对我帮助很大。