This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28P55X:使用嵌入式 AI 模型进行电弧故障检测时的测试矢量问题

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511602/tmdscncd28p55x-test-vector-problem-at-arc-fault-detection-using-embedded-ai-models

器件型号:TMDSCNCD28P55X
主题中讨论的其他器件:TIDA-010955

工具/软件:

大家好、我了解了该器件的设计指南以及在使用嵌入式 AI 模型进行电弧故障检测方面的应用。

此器件由 TIDA-010955和控制卡 C2000组成。

我试图从模型编写器构建 NN 模型、并使用" 测试向量 "。 但是、我找不到' 表达式 "选项卡与文档中所写的一样" 采用嵌入式 AI 模型的电弧故障检测 " 7.3.3 。 我很确定我在运行代码和模型编写器时也已在 CCS 上进行了检查。

因此、我无法使用经过训练的模型来测试模型。

我希望我能得到这方面的帮助,并想说,提前感谢你的善良。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、成宇

    在工程上、点击搜索图标并键入 expression

    建议使用 Expression 选项卡、如下所示

    点击它、将显示 Expression Window。

    谢谢你  

    Amir Hussain