This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:如何更改开发环境(CCS5至 CCS12)

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28062, CCSTUDIO, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1508341/tms320f28062-how-to-change-the-development-environments-ccs5-to-ccs12

器件型号:TMS320F28062
Thread 中讨论的其他器件: CCSTUDIOC2000WARE

工具/软件:

尊敬的专家:

我的客户一直在使用 TMS320F28062。

他们已在以下开发环境中开发了 TMS320F28062。

IDE:CCSTUDIO 5.x

编译器: TI V6.2.9.

但是、CCStudio5.x 未安装在最新的 PC 上(窗口11)。

它们尝试将 CCStudio5.x 更改为 CCSTUDIO 12.8.1 编译器会继续使用的 TI v6.2.9。

但是、它可以成功构建而没有错误、但 TMS320F28062在调试时无法工作。

请告诉我如何在更改开发环境的同时、尽量减少对旧工作区的修改。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Robin、

    您是否可以尝试使用 CCS 12.8-1中提供的最新受支持编译器? 该版本的编译器应该适用于相关器件。

    如果提到器件在调试时无法工作、请详细说明您在控制台窗口中看到的错误。 您可以附加日志的屏幕截图。

    此致、

    Ozino

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ozino:

    他们尝试使用最新的编译器(15.12.3)进行构建。 但错误发生如下。

    您能帮我完成这个构建吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您在工程中使用的是哪个版本的 C2000Ware。 请注意、正在编译的库需要具有编译器支持的版本。 最好知道您从哪里获得这些文件。  

    我还会说、引用的编译器版本不是 CCS 12.8中提供的最新版本。 有关支持的编译器列表、请参阅此页面: https://www.ti.com/tool/download/C2000-CGT 

    在此 E2E 主题中可以看到与您遇到的问题类似的问题:

    https://e2e.ti.com/support/tools/code-composer-studio-group/ccs/f/code-composer-studio-forum/448229/error-16008-d-issue

    此致、

    Ozino