This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 警告:数据将写入自动生成的文件

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28375S

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511190/warning-data-is-written-to-auto-generated-file

器件型号:TMS320F28375S

工具/软件:

您好、

我使用的是 TMS320F28375S、当我构建扩展名为十六进制的文件时、运行正常

但当我构建代码时、如果我使用 M00格式、则会在数据写入自动生成的文件:m01时收到警告。 我使用了 S3 Motorola 格式

我不明白为什么会生成.m01。

我已给出如下所示的属性、但十六进制更改为 M00。 是否需要修改?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunukuntla:

    是否可以将输出文件格式设置为 .S19? 通过此更改、我能够构建并生成 S3 Motorola 格式输出。

    谢谢。此致、

    Charles