This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28384D:XDS200调试器的测试连接失败

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28384D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501311/tms320f28384d-test-connection-failed-with-xds200-debug-prob

器件型号:TMS320F28384D

工具/软件:

您好:

我正在尝试使用 TMS320F28384D、并使用 XDS200调试器件来刷写 DSP。

但是、CCS 中的测试连接失败、并显示错误消息、例如:

----- [发生错误、此实用程序已中止]------------------------

此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

值为"-232"(0xffffff18)。
标题为"C_ERR_PATH_DR_Measure"。

解释如下:
测得的 JTAG DR 数据路径长度无效。
这表示链路延迟或扫描路径中存在错误。

[结束:德州仪器(TI) XDS2xx USB 调试探针]

我更新了 CCS、安装了 XDS 仿真软件、但没有任何帮助。

您是否对该错误以及如何解决该错误有任何想法?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 JTAG 信号的信号质量较差时、通常会报告此错误。

    我有几个澄清问题:

    1. 您使用的是哪种 XDS200调试探针?
    2. 其他 F28384D 器件上是否会发生这种情况?
    3. 您是否可以共享目标配置文件(.ccxml)?
    4. 您能否验证是否为器件提供了正确的电源?
    5. 调试探针与器件的距离有多远?
    6. 您可以尝试降低 TCK 吗?

    同时、请参阅以下指南了解更多调试步骤: https://www.ti.com/lit/spracf0

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Matt、

    以下是我对您的问题的答复:

    1. 您使用的是哪种 XDS200调试探针? 频谱数字;它是链接 software-dl.ti.com/.../emu_xds200.html 的视频中显示的频谱数字
    2. 其他 F28384D 器件上是否会发生这种情况? 是的
    3. 您是否可以共享目标配置文件(.ccxml)?
    4. 您能否验证是否为器件提供了正确的电源? 没关系
    5. 调试探针与器件的距离有多远? <50cm
    6. 您可以尝试降低 TCK 吗? 目前是10MHz? 我尝试了8MHz。  但这并没有什么帮助

    Thang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thang:

    其他 F28384D 器件上是否会发生这种情况? 是[/报价]

    您是否有另一个调试探针(不必是 XDS200)来确认它不是探针问题?

    调试探针距离器件有多远? <50cm

    请参阅 硬件设计指南的有缓冲情况部分。

    "如果调试探针和器件之间的距离大于6英寸、建议对 JTAG 信号进行缓冲。"

    此致、

    马特

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    由于这个线程在一个月内没有得到回复,我会假设它已经解决,并关闭线程。

    此致、

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:  

    很抱歉我迟到了。

    我找出原因、我对 DSP 和 NETX 使用相同的 JTAG、 这就是调试期间消息错误始终存在的原因。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thang:

    感谢您使用修复更新主题、很高兴您能找到解决方案!

    此致、

    马特