This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:在监视器&amp 期间;在 Matlab/Simulink 内进行调优所有块均灰显、我可以&'t 在操作期间更改任何模型参数。

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8305

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1512084/launchxl-f28379d-during-monitor-tune-inside-matlab-simulink-all-blocks-are-grayed-out-and-i-can-t-change-any-model-parameter-during-operation

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:DRV8305

工具/软件:

您好、

我们正在从 CCS 过渡到 Matlab 环境、以简化教育工作(我们重新为 BLAC 和 BLDC 驱动器设置一组测试台、并为我们的驱动器主题设置 Launchpad 和 DRV8305)。按照视频系列(https://es.mathworks.com/videos/series/getting-started-with-c2000-microcontroller-blockset.html)中的入门指南、我刚刚在一个涉及外部中断的示例中意识到、我在 Monitor & Tune 期间无法修改模型的任何参数。 任何内容显示为灰色、编辑字段无法更改。 我尝试声明与多个参数字段关联的变量、但随后可以使用模型数据编辑器面板更改变量值、但模型结果完全不会更改。 我这样做了、例如更改有限计数器与其之后放置的示波器之间的行中的增益值。

我在视频中看到它是如此自然地发生的 ,但我们根本不能。

在我们之前在 CCS 内部进行调试的经验中、我们使用相同的卡、计算机、USB 电缆等工具、完全能够更改变量值、而没有出现任何问题。

下图是模型版本期间增益块参数编辑对话框的外观(不监测 LaunchPad 中的程序):

下图 显示了 激励和调优期间增益块参数编辑对话框的外观(灰色):

上图还包括一个示波器、表明即使增益参数设置为1、模型仍在使用之前的值(编译和链接模型时的变量值) 2。

欢迎您提供任何帮助!