This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SG:F28P55未通过4KV 浪涌测试。

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513602/tms320f28p550sg-f28p55-failed-pass-4kv-surge-test

器件型号:TMS320F28P550SG

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户是将 F28075升级到 F28P55、他们具有相同的布局、使用相同的模拟器件、但 F28P55在4KV 浪涌时会损坏(VDD 短接至 GND)、F28075运行良好。

这是4KV 浪涌下的测试结果

使用 ISO-485时、这会损坏 F28P55。

使用非 ISO-485时、F28P55不会损坏。

它们重新布局了 PCB 并添加了一些 TVS、但仍然无法通过4KV 浪涌测试。

在新电路板中、如果移除直流/直流转换器进行4KV 浪涌测试、则不会损坏 F28P55。

您能给我们一些建议吗? 谢谢!

此致、

Zane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zane:

    我们来重点了解4KV 浪涌测试通过与未通过的硬件/测试差异。 这应该有助于缩小特定问题/损坏的来源范围。

    [引述 userid="571998" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513602/tms320f28p550sg-f28p55-failed-pass-4kv-surge-test

    使用 ISO-485时、这会损坏 F28P55。

    使用非 ISO-485时、F28P55不会损坏。

    [/报价]

    如何使用 ISO-485与非 ISO-485器件进行测试? 请详细说明具体的测试步骤。 比如、他们只是将 U4替换为不同的器件吗?

    在新电路板中、如果移除直流/直流转换器进行4KV 浪涌测试、则不会损坏 F28P55。

    通过 DCDC 您的意思是 U10或其他部分在他们的 sch? 请详细说明如何执行直流/直流转换器移除测试。

    此致、

    Kevin