This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H850TU:CCS 工程未通过命令加载

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510489/f29h850tu-ccs-project-not-loading-through-command

器件型号:F29H850TU
主题中讨论的其他器件:TMS320F28388D、 C2000WARE

工具/软件:

我正在 CCS 20.1.1中使用此命令  

CCS-SERVER-CLI -noSplash -WORKSPACE "C:/Aditya2026/CCS_CLI" Project_Open_Issue -application com.ti.ccs.apps.createProject -ccs.name Project_Open_Issue /ti/c2000/C2000Ware_5_02_00_00 "CCS_CPU1.29x"-ccs.device -ccs.definePathVariable -ccs.definePathVariable "TMS320F28388D -ccs.out388D 格式"eLF"-ccs.tool.toolVersion Project_Open_Issue Project_Open_Issue -ccs.setCompilerOptions -ccs.setLinkerOptions Project_Open_Issue retain=38x_codestartbranch.obj (codestart)"-ccs.linkFile "..\ERT_main.c"-ccs.linkFile "C:\ti\c2000\C2000Ware_5_02_00_00\driverlib\f2838x\ccs\interrupt.c" src Board_Realtime_Support src src  

这是命令结果  


但当我进入 CCS 时  


此工程为空、没有进行构建的选项。
尽管当我使用相同的标志来创建 projectspec 时、它对于 CCS 12.6完全合适、并且编译也进行了。

对于工程配置、CCS 20.0.0及以上版本是否有任何变化?

此致、
Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、


    温柔的提醒。
    对此有任何更新?

    此致、

    Aditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、延迟的回复。 您能否将生成的工程文件夹与工程元数据文件一起提供? 您可以压缩整个工程文件夹并将其附加到此处。

    谢谢

    Ki