This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:将1个 GPIO 引脚(输出引脚)连接到另一个 GPIO (输入)

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1496735/tms320f28379d-connect-1-gpio-pin-output-pin-to-another-gpio-input

部件号:TMS320F28379D
Thread 中讨论的其他器件:C2000WARESysConfig

工具/软件:

你(们)好

我想知道如何使用 XBAR 配置一个将 GPIO 输出信号连接到另一个内部 GPIO 输入。 可以共享任何文档或示例?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    由于我们最初指定的专家不能到场、因此耽误了这么长时间、我们深表歉意。 我正在调查您的问题、并将在 25年5月14日之前提供答复。

    感谢您的耐心。

    此致、

    Zackary Fleenor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hong Hello Hung、

    没有指定的示例、我将提交一个工单、要求将 INPUTXBAR 添加到 OUTPUTXBAR 示例添加到 C2000Ware。

    如 TRM 中所示、INPUTXBAR.INPUT[1:6]可以路由到 OUTPUTXBAR。

     inputxbar 可以使用任何 GPIO 输出信号、然后通过 outputxbar 将其"重新路由"到另一个 GPIO 信号。 实现 IO 电压缓冲器的方式是、在输出缓冲器上驱动的信号在内部环回到输入缓冲器、并可供 inputxbar 进行相应的路由。

    在配置示例工程时、只要正确利用 SysConfig 工具、即可实现上述所有操作。

    首先、应根据输入信号要求添加和定义 INPUTXBAR 输入。

    然后、需要添加 OUTPUTXBAR 元素。 当您选择"Auto Enable Mux Setting from Source"按钮时、该工具将注意所需的正确引脚多路复用设置、以将输入"源信号"路由到指定的输出引脚。

    如果您对这些配置要求有任何其他问题、请告知我们。

    此致、

    Zackary Fleenor