Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D
工具/软件:
您好:
根据 此论坛帖子、默认情况下、 LAUNCHXL-F28379D 上的 ADC 支持0V 至3.0V。对于我正在开发的项目、如果 我可以向 ADC 发送值为0V 至3.3V 的信号、会更加方便。 似乎他们在螺纹中决定的解决方案是拆焊 REF5030上的输出引脚、并将外部3.3V 信号插入 VREF。 我对自己的焊接技能不够自信、无法从 LaunchPad 中移除这样的元件、因此我确实不希望遵循此解决方案。
我想知道是否有任何其他方法来支持 ADC 引脚的0V 至3.3V 输入信号? 或者、是否应该使用分压器将发送到 ADC 的信号标准化为0V 至3.0V?
谢谢你。