This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ADC 输入电压修改

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1512101/launchxl-f28379d-adc-input-voltage-modification

器件型号:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

您好:

根据 此论坛帖子、默认情况下、  LAUNCHXL-F28379D 上的 ADC 支持0V 至3.0V。对于我正在开发的项目、如果 我可以向 ADC 发送值为0V 至3.3V 的信号、会更加方便。 似乎他们在螺纹中决定的解决方案是拆焊 REF5030上的输出引脚、并将外部3.3V 信号插入 VREF。 我对自己的焊接技能不够自信、无法从 LaunchPad 中移除这样的元件、因此我确实不希望遵循此解决方案。

我想知道是否有任何其他方法来支持 ADC 引脚的0V 至3.3V 输入信号? 或者、是否应该使用分压器将发送到 ADC 的信号标准化为0V 至3.0V?

谢谢你。