This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:我可以使用 CCS 从 F28335中下载程序来生成 COFF 或输出文件吗?

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515052/tms320f28335-can-i-use-ccs-to-download-program-from-a-f28335-to-make-an-coff-or-out-file

器件型号:TMS320F28335
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

我发现在不重新刷写的情况下将 CCS 连接到器件的信息非常有用。

现在我想做一个比这更好的步骤,并从设备中吸出程序,以便我可以做一个备份,我可以闪存到备份处理器。

该主板运行的是 CCS6的旧代码、从那时起我无法使用正确的软件、但我们需要刷写一个重复的处理器进行备份。

在 CCS 与 Uniflash 之间是否有办法从处理器读取代码、以便将其刷写到另一个相同的处理器中?

谢谢

John Mac

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    您可以通过以下方式从 CCS 执行存储器导出:

    1.在 CCS 任务栏中找到"View"选项卡。  

    2.从下拉列表中选择"内存"。 这将创建"Memory Browser"对话框。  

    3.在内存浏览器对话框中,单击"将数据导出到文件"选项。  

    4.填写必要的"导出数据"选项。

    谢谢。此致、

    Charles