This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:不连接到 CMPSS 的模拟引脚

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514828/tms320f28p550sj-analog-pins-without-connecting-to-cmpss

器件型号:TMS320F28P550SJ
主题:SysConfig 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

引脚 A25和 C24是否可以连接到任何 CMPSS?

如果没有、是否有任何内部连接、例如使用 XBAR 作为此情况的权变措施?

用户认为所有 ADC 至少可以连接到特定的 CMPSS、但他们没有为这两个引脚找到任何 CMPSS、并且已修复其硬件板。

用户希望将其用于当前保护用途。