This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:寄存器 CRCLOCK 默认值

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514853/tms320f28388d-register-crclock-default-values

器件型号:TMS320F28388D

工具/软件:

尊敬的 champs:  

我向我们的客户询问这个问题。

用户发现他们 的 F2838x 中有0x7FFFFFFF 和0x7FFEFFFF。

您能否澄清它们的含义以及它们的使用方式?

 ?、这意味着0x7FFFFFFF 有不同的默认值、因为 TI 会将其更改 Δ f

但是、无论 TI 的值如何变化、只有 LSB 4位很重要。 TI 将始终将 LSB 4位保持为0b1111、以便默认情况下 CRCLOCK[3:0]为0b1111、这意味着 VCRC 能够在安全存储器上计算。

正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    只要 Z1OTP_CRCLOCK[3:0]的4个最低有效位为"1"、且28位  Z1OTP_CRCLOCK[31:4]的其余位不都为"1"、VCU 将能够   计算 CRC、否则如果寄存器 Z1OTP_CRCLOCK[31:0]为0xFFFFFFFF (全1)、VCU 将无法在安全存储器上计算 CRC。

    此致、

    Joseph