This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:为什么不应在 HRPWM 中使用单次触发模式?

Guru**** 2980600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514379/tms320f280039c-why-one-shot-mode-should-not-be-used-in-hrpwm

器件型号:TMS320F280039C

工具/软件:

尊敬的专家:

我向我的客户询问这个问题。

在 TRM 中、它表明 不应在 HRPWM 中使用单次触发模式。

我还发现 TBPRDHR 不能与全局加载一起使用

在 HRPWM 中、它存在于寄存器下方

除了 TBPRDHR 之外、还有其他寄存器不支持全局加载模式吗?

BRS

Shuqing

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、周

    最大的问题是 TBPRDHR 寄存器和一次性全局模式、尤其是在 发生零事件时使用一次性全局模式时。  到目前为止、其他 HRPWM 寄存器在一次性全局模式下没有反馈。