This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:阐明数据表中的 VOH 和 Vol

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514137/tms320f280049c-clarify-voh-and-vol-in-the-datasheet

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:

尊敬的 champs:

我向我们的客户询问这个问题。

https://www.ti.com/lit/gpn/tms320f280049

您能帮助解释一下数据表中红色框的含义吗?

这是否意味着当输出电流 IOH 低于100uA 时、电压输出可以保证为 VDDIO-0.2V?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wayne:

    Deshine Deshine 说:
    这是否意味着当输出电流 IOH 低于100uA 时、电压输出可以保证为 VDDIO-0.2V?  [/报价]

    是的、这是一个安全的假设。  

    我们确实进行了表征以确定在100uA 的特定负载条件下的最小/最大输出电压。 在电流负载较小的情况下、可以放心地假设高电平输出电压会更高、而低电平输出电压会更低。

    此致、

    Ben Collier