This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:芯片刻录被锁定

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1503918/tms320f28062-the-chip-burning-was-locked

器件型号:TMS320F28062

工具/软件:

您好、

客户在燃烧过程中遇到锁芯片的问题。

我可以询问如何解锁芯片锁吗?
在什么情况下芯片会被锁定?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    您是否已查看 F2806x Sysctrl 一章、了解使用 CSM 的最佳实践?

    谢谢您、

    Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luke、

    关于芯片锁定、客户有以下问题:

    1、 从现象来看,芯片似乎处于锁定状态,但不确定芯片是否真正锁定。 在我们的整个操作过程中、人类没有主动锁定操作。 现在我们只想知道导致芯片锁定的原因是什么?

    2、 由于我们没有主动锁定芯片,试图用默认密码0xFFFF 解锁芯片失败。 对于出厂时出现问题的样片板、我们无法解锁它们。 请原始制造商告知我们如何将其解锁。

    随附的图片显示了相关验证步骤的界面、可参考。

        

    谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rhea:

    我认为这个部分是坏的、如果编程/擦除操作中断、可能会发生这种情况。 我将添加一位闪存专家来进一步帮助解决这个问题。

    谢谢您、

    Luke