This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800137:是否需要在 F2800137中的 setActiveFlashBank 之前禁用闪存预取

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1510869/tms320f2800137-whether-need-disable-flash-prefetch-before-setactiveflashbank-in-f2800137

器件型号:TMS320F2800137

工具/软件:

有要求在 F280039勘误表中的 setActiveFlashBank 之前禁用闪存预取、但 F2800137勘误表中并未提及、我们是否可以再次确认 F2800137是否具有相同的要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    顺便说一下、客户固件尚未在 F2800137中实现禁用闪存预取、还可能是在闪存上运行中断、到目前为止、客户产品没有发生问题、您能否帮助评估这种情况下是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这  仅适用于 F280039器件。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajeshwary

    感谢您的建议、我是否可以知道 F2800137不存在此问题的原因、以及仅限 F280039器件? 其他 C2K 系列怎么样?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

     F2800137的闪存架构 与 F280039 器件不同。 因此、这不适用于此 F2800137和 F28P65x 或 F28P55x 等其他器件。

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rajeshwary

    如果客户固件也在 F2800137中实现了 disablePrefetch 和 enablePrefetch、 但他们按照下面的方式在 enablePrefetch 后忘记了实现"___asm (" RPT #7 || NOP")"、但在 SDK 示例代码中似乎需要、F2800137器件是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我看不到 "__asm (" RPT #7 || NOP ")"是在我们的 F280015x 设备的 SDK 示例中调用的。在我们的示例代码中引用 Flash_initModule ()函数。

    此致、

    Rajeshwary