This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2800152-Q1:高分辨率 ePWM

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F2800152-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514459/tms320f2800152-q1-high-resolution-epwm

器件型号:TMS320F2800152-Q1

工具/软件:

你好。
我对这款芯片有疑问-即:它是否有4个高分辨率 PWM 通道?
因为我觉得数据表和产品页面之间的信息相互矛盾、
(根据过去的经验、我发现数据表并不总是完全正确的、因此是我的问题。)

此致
安德斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anders、

    对于您的特定器件(TMS320F2800152-Q1)、PWM 上没有可用的 HR。 只有您在此数据表上看到的前三列具有 HR 功能。

    此致、

    Ryan Ma