This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:使用 dcsm_security_tool 编程启用 PSWDLOCK 后出现错误-1156

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1514227/tms320f28377s-error--1156-after-programming-enable-pswdlock-using-dcsm_security_tool

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:

我使用 dcsm_security_tool 对以下设置进行了编程并刷写了处理器。 我将区域1中的所有 RAM 和闪存锁定

之后收到以下错误

C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-1156 @ 0x0)器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制设备唤醒并重试此操作。 选择"否"可在不唤醒设备的情况下重试操作。 (仿真包12.8.0.00189)
C28xx_CPU1:连接到目标时出错:(错误-1135 @ 0x0)调试探针报告了错误。 确认调试探针配置和连接、复位调试探针、然后重试此操作。 (仿真包12.8.0.00189)

为什么会出现这个错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    您使用的是闪存引导还是等待引导? 如果您已保护所有闪存、则无法在闪存引导模式下连接到器件。

    谢谢您、

    Luke