This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:TMS320F28386D 参考手册缺少信息

Guru**** 2769875 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28386D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513105/tms320f28386d-tms320f28386d-reference-manual-missing-information

部件号:TMS320F28386D

工具/软件:

您好:

我一直在使用 TMS320F28386D 器件、但有一些问题我在公开可用的不同文档中找不到。

  • TRM 详细说明、MSGRAM X 到 Y 和 Y 到 X 是两个不同的存储器。 这些存储器是否是可以并行访问而不受干扰的两个不同存储块?
  • 对于所有 SRAM 和存储器、它们是否包含行缓冲区或任何其他能够生成多核干扰的优化机制?
  • 总线 Matrix2中将产生干扰。 仲裁规则规定、CM 的优先级高于其他主器件(UDMA 和 EthDMA)。 但是、未说明 UDMA 和 EthDMA 之间的仲裁。
  • CM_RAM_TESTERROR_LOG 是什么(中断)?
  • 我们可以肯定地说、在系统执行期间不会触发保留的中断吗?
  • 在当前已知的文档中未引用 CIPC、这是一个中断(请参阅 TRM 的表3-4)、但我们不知道它来自哪里。 您是否对此有更多的信息?
  • TRM 关于 SDFM 中断不明确。 它在 SDFM 部分(28.1)中指出、只存在 SDy_ERR 和 SDyFTLx_DRINT、但 CLA/CPU 的中断列表并不显示相同的情况。
  • I2CA 似乎有两条中断线路 INT1.9和 INT8.1。 是否应该是 I2CA 和 I2CB?
  • MPOST 中断未定义、似乎只有 CPU1连接到 MPOST 功能。 它到底是什么?
  • CANA_IFx 在表11-1中重复出现。 是否应为 CANB?

谢谢、

Alexy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您能否为每个问题发布不同的主题、以便我们可以更轻松地将它们分配给合适的专家?  

    谢谢您、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    没问题、我会做的。 可以删除此线程。

    谢谢您、

    Alexy