This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28062:连接到目标问题时 Uniflash 报告-1135错误

Guru**** 2679525 points

Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1512469/tms320f28062-uniflash-report--1135-error-connecting-to-target-issue

器件型号:TMS320F28062
Thread 中讨论的其他器件:UNIFLASH

工具/软件:

您好、专家

客户报告在大规模生产项目中、一旦他们使用 uniflash 将固件编程到全新的器件中、在编程过程中可能会出现 uniflash 会报告-1135问题。  
一旦报告问题、它们就无法使用 JTAG 访问器件闪存、但 DSP 可以正常运行、并可以通过 UART 引导进行访问。  
所以我认为 JTAG 是意外锁定的、我的问题和支持需求是:

这是 f28062中的已知问题吗?

如何通过调整闪存编程过程来避免此问题?

谢谢

Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Joe、

    Unknown 说:
    报告问题后、他们无法使用 JTAG
    访问器件闪存

    客户是否使用任何安全功能?  

    Unknown 说:
    报告问题后、他们无法使用 JTAG 访问器件闪存、但 DSP 可以正常运行、并且可以通过 UART 引导进行访问。  [/报价]

    TDI、TDO、TMS 和 TCK 可用作 GPIO。 他们是否在闪存程序中将它们用作 GPIO? 这会在其应用程序代码运行时禁用 JTAG 功能。  

    他们是否可以尝试将器件置于引导模式、从而使 MCU 无法引导至闪存? 他们可以连接吗?  

    谢谢、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben

    客户是否在使用任何安全功能?  [/报价]

    否、他们不使用安全功能。

    他们能否尝试将器件置于引导模式、使 MCU 无法引导至闪存? 他们可以连接吗?  [/报价]

    它们不会将调试端口重复使用为 GPIO、这是 偶然出现的问题、不能完全复制。 我们尝试在等待引导模式下仍然无法连接调试端口。

    谢谢

    Joe

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    他们不会将调试端口重复使用为 GPIO、这是 偶尔出现的问题、不是100%重复生成的问题。 我们尝试在等待引导模式下调试端口仍然无法连接。

    问题不能始终如一地重现? 问题多久发生一次? 频率与所有引导模式是否相同?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ben

    不能始终重现此问题? [/报价]

    是的、

    出现此问题的频率是多少? 频率与所有引导模式是否相同?  [/报价]

    我不确定频率、但两个客户遇到了 F28062相同的 JTAG 锁定问题。

    还有一个问题:

    我看到在 F28335数据表中、XRS 引脚有要求、F28062是否有相同的要求?

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我知道在 F28335数据表中、XRS 引脚有一个要求、F28062是否有相同的要求?

    否、 F28062不存在此要求。

    另外、我想请您注意:  

    如果在闪存编程期间 MCU 被复位、则可能错误地对密码进行编程。 请确认编程期间不会发生意外复位。  

    此致、

    Ben Collier