This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:TMS320F28335

Guru**** 2518620 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501742/tms320f28335-tms320f28335

器件型号:TMS320F28335
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我在评估板上使用的是 TMS320F28335。 当我想读取 DSP 的 ADCA0上5Vrms 电压的振幅时、遇到了这个问题、我没有得到正弦波、得到的这个波不是正弦波、如下所示。

我是新使用这个 DSP 和我还没有发现的问题. 我的 ADC 设置如下所示  

在主函数中、我读取并处理 ADC、如下所示。

以上是我对图形属性的设置。 如果有任何帮助、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我需要一两天的时间才能回到你的身边。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我很抱歉耽误你的时间。

    [报价 userid="626512" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1501742/tms320f28335-tms320f28335 ]我要读取 DSP 的 ADCA0上5Vrms 电压的振幅

    ADC 输入端正弦波的幅度是多少? 由于5Vrms 正弦波将超出 ADC 输入范围、因此必须按比例缩小。

    Unknown 说:
    我不熟悉使用此 DSP、我还没有发现问题。 我的 ADC 设置如下所示 

    您是否从[C2000WARE]/device_support/F2833x 中的某个示例开始?  

    您的采样频率是多少(由代码中的 PWM 设置)?  

    Unknown 说:
    以上是我对图形属性的设置。 我希望得到任何帮助。

    图形设置有问题。 图形将以非常慢的速率自动更新、您需要使用缓冲区来正确显示值。  

    此示例将向您展示如何使用缓冲区设置图形: https://dev.ti.com/tirex/explore/node?node=A__AX4u1JCujNz1VnDNN1Wl9g__C28X-ACADEMY__1sbHxUB__LATEST

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用信号调节电路、ADC 输入的幅度降至0V 至3V 以内。 当我使用示波器测试进入 dsp28335的信号调节电路的输出时、输出就是正弦波。  

    我从我自己编写的代码开始、但我提到了代码的在线文档。 我的采样频率为40KHz。  

    我确实根据您给我的链接更改了图形设置、我没有看到任何变化。 您认为其中的其他问题可能是什么。 使用我的代码我可以看到 DSP 值的变化,只是波形不是正弦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ricky、

    我想了解您的问题是与 ADC 采样还是显示数据有关。 让我们确保 ADC 正确地对电压进行采样。

    1.您是否尝试过对 DC 值进行采样? 您是否获得了预期的 转换 值?  

    2.当您查看 ADC 读数的缓冲区时,您是否会看到超出此120-140范围的值?  

    3、正弦波频率是多少?  

    谢谢、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Benjamin。  

    感谢您的帮助。  我使用了缓冲器和适当的采样频率来解决这个问题。

    谢谢  

    Ricky