This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P659DK-Q1:闪存 API

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511193/tms320f28p659dk-q1-flash-api

器件型号:TMS320F28P659DK-Q1
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

你(们)好

我需要使用 FAPI API 将映像写入闪存。
为此、我们需要将 FAPI_F28P65x_EABI_v3.00.02.lib 添加到工程中。
请告诉我添加此库应遵循的步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您可以参考 C2000ware ( \driverlib\f28p55x\examples\flash)。 此处提供了下载 C2000ware 链接的链接

    此致、

    Rajeshwary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  
    我完成了这个示例。  
    我的疑问是、如果我需要在当前已创建的工程中使用闪存 API、如何添加该 FAPI_F28P65x_EABI_v3.00.02.lib ? 我已尝试将其添加到属性-->C2000链接器-->文件搜索路径中。 但是不成功 如果这是正确的方法、我可以知道这些步骤吗? 其他明智的让我知道的步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以按如下所示进行添加

    此致、

    Rajeshwary