This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P550SJ:IEC60730/UL1998实现

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1513452/tms320f28p550sj-iec60730-ul1998-implement

器件型号:TMS320F28P550SJ

工具/软件:

尊敬的 Champs:

此问题适用于 F28P55X 和 F28P65X

现在、我的客户需要  在  F28P55X 和 F28P65X 上实施 IEC60730/UL1998、我建议他们参阅以下文档。  但是、客户发现这两个系列未包含在文档中。

https://www.ti.com/lit/po/sprt759a/sprt759a.pdf?ts = 1747192910432&ref_url=https%253A%252F%252Fe2e.ti.com%252F

因此、我想与您确认、如果客户想在 F28P55x 和 F28P65x 上实现 IEC60730、是否可以参阅本文档?

谢谢!

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    是的、您可以参阅 F28P55x 和 P65x 安全手册、以确认 sprt759文档中的许多机制也适用于它们。 我还会向我们的应用团队发送消息、以了解他们是否有计划在将来的版本中将这些设备添加到文档中。

    Whitney