Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280039C Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 TMS320F280037C、 C2000WARE
工具/软件:
大家好、我不熟悉 C2000、我正在尝试 使用 DMA 和 SPI A 设置 SPI 主器件通信
如果不使用 DMA、我就能够在引脚上看到 MOSI 和时钟。 如果我启用 DMA、则我只能看到时钟、无法在 MOSI 线路上看到任何不同于0的信号。
为此、我使用 SysConfig、
你能告诉我这是什么东西吗? 我想 DMA 没有正确指向源数组、但我不知道如何修复它
谢谢你