This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:DMA 主器件 SPI 配置不唤醒

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1506041/tms320f280039c-dma-master-spi-configuration-not-wowrking

器件型号:TMS320F280039C
Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 TMS320F280037C、 C2000WARE

工具/软件:

大家好、我不熟悉 C2000、我正在尝试 使用 DMA 和 SPI A 设置 SPI 主器件通信  

如果不使用 DMA、我就能够在引脚上看到 MOSI 和时钟。 如果我启用 DMA、则我只能看到时钟、无法在 MOSI 线路上看到任何不同于0的信号。

为此、我使用 SysConfig、  

你能告诉我这是什么东西吗? 我想 DMA 没有正确指向源数组、但我不知道如何修复它

谢谢你

e2e.ti.com/.../TMS320F280037C_5F00_TEMPLATE.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alberto:

    请参阅 C2000WARE SPI EX #5、其中展示了如何将 DMA 与 SPI 与 SysConfig + Driverlib 配合使用。 如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alberto、

    还有其他问题吗? 如果问题已解决、请将此主题标记为已解决。

    此致、

    Aishwarya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    就这些,谢谢