Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28069M Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28069、 UNIFLASH
工具/软件:
大家好!
多个器件 Code Composer Studio (CCS) 20.1.1 并使用 Proj_lab01 示例。 我的目标器件是 A TMS320F28069 、我使用的是默认值 F28069M.cmd 连接器命令文件。
不过、当我尝试将器件编程为闪存时、始终会收到以下错误:
```μ s
C28xx:闪存编程器:器件已锁定或未连接。 操作已取消。
C28xx:文件加载器:内存写入失败:未知错误
```μ s
此外、任何擦除 UniFlash 中闪存扇区的尝试都会导致相同的错误消息。
第一个 无工程调试会话 、我可以连接到目标、但内存视图仅显示??在每个地址中。 
在尝试使用读取莫米时 UniFlash 、我可以选择以下内容: 
如果器件实际被锁定、如何确认? 在这种情况下、是否有办法解锁器件?