This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28069M:C28xx:闪存编程器:器件已锁定或未连接。 操作已取消。

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515191/launchxl-f28069m-c28xx-flash-programmer-device-is-locked-or-not-connected-operation-cancelled

器件型号:LAUNCHXL-F28069M
Thread 中讨论的其他器件:TMS320F28069、 UNIFLASH

工具/软件:

大家好!

多个器件 Code Composer Studio (CCS) 20.1.1 并使用 Proj_lab01 示例。 我的目标器件是 A TMS320F28069 、我使用的是默认值 F28069M.cmd 连接器命令文件。

不过、当我尝试将器件编程为闪存时、始终会收到以下错误:


```μ s

C28xx:闪存编程器:器件已锁定或未连接。 操作已取消。
C28xx:文件加载器:内存写入失败:未知错误

```μ s
此外、任何擦除 UniFlash 中闪存扇区的尝试都会导致相同的错误消息。


第一个 无工程调试会话 、我可以连接到目标、但内存视图仅显示??在每个地址中。

在尝试使用读取莫米时 UniFlash 、我可以选择以下内容:



如果器件实际被锁定、如何确认? 在这种情况下、是否有办法解锁器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vito:

    您能否按下代码安全密码部分下的解锁按钮来尝试"解锁"设备?

    如果不能、您是否有安全解锁密码?

    谢谢。此致、

    Charles