This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] F29H859TU-Q1:有关 XTAL 振荡器的晶体模式或单端模式的建议

Guru**** 2989100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1518155/f29h859tu-q1-suggestion-on-crystal-mode-or-single-ended-mode-of-xtal-oscillator

器件型号:F29H859TU-Q1

工具/软件:

您好、专家、

F29器件中的电振荡器有两种工作模式:晶体模式和单端模式。

我的客户想知道这两种模式是否有性能差异、以及建议的模式是什么。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fan:

    仅供参考、当前样本中存在一个错误、其中 XTAL 模式或 XTAL SE 可能导致异常操作、这在新样本中得到了修复。  实际上、最新的 C29 SDK 示例使用 INTOSC2为芯片计时。 这也在 VSSOSC:

    希望客户将在设计器件版本 A 及更高版本、但为了回答性能问题 、没有区别、因为精度将由外部石英晶体(XTAL)或精密外部振荡器(XTAL-SE)决定。

    此致、

    Joseph