This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:Code Composer Studio

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517428/tms320f28379d-code-composer-studio

部件号:TMS320F28379D

工具/软件:

我将 CCS 版本12.0.4.0用于 MATLAB Simulink、将 CCS 版本20.1.1用于 CCS 代码调试和使用。 但是、它导致了问题、一个与 JTAG 连接有关的连接错误。  

因此、我想知道在 PC 上使用这两个版本是否导致错误、因为在打开 CCS 20.1.1时、它无法正确初始化、错误对话框会像附件中那样打开。 此外、在测试连接期间、还会出现以下错误消息:-

[开始:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug ProbE]

执行以下命令:

%CCS_BASE%/common/uscif/dbgjtag -f %boarddatafile%-rv -o -F inform、logfile=yes -S pathlength -S integrity

[结果]


----- [打印线路板配置路径名]------------------------------------

C:\Users\amit1\AppData\Local\Texas Instruments\
CCS\ccs1220\0\0\BrdDat\testBoard.dat

----- [打印重置命令软件日志文件]------------------------------------

该实用程序选择了100/110/510类产品。
此实用程序将加载适配器"jioserdesusb.dll"。
库构建日期为"STEP 26 2024"。
库构建时间为"10:09:41"。
库软件包版本为"20.0.0.3178"。
库组件版本为"35.35.0.0 "。
控制器不使用可编程 FPGA。
控制器的版本号为"4"(0x00000004)。
控制器的插入长度为"0"(0x00000000)。
此实用程序将尝试重置控制器。
此实用程序已成功重置控制器。

----- [打印重置命令硬件日志文件]------------------------------------

通过切换 JTAG TRST 信号、将使扫描路径复位。
控制器是具有 USB 接口的 FTDI FT2232。
从控制器到目标的链路是直接的(不使用电缆)。
该软件针对 FTDI FT2232功能进行了配置。
控制器无法监测 EMU[0]引脚上的值。
控制器无法监测 EMU[1]引脚上的值。
控制器无法控制输出引脚上的时序。
控制器无法控制输入引脚上的时序。
扫描路径链路延迟已恰好设置为"0"(0x0000)。

 

此致

Amit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、上述问题中缺少的错误日志:-


    ----- [从 PLL 生成的 JTAG TCLK 输出的日志文件]-------

    没有用于对 JTAG TCLK 频率进行编程的硬件。

    ----- [测量最终 JTAG TCLKR 输入的源频率]----

    没有用于测量 JTAG TCLK 频率的硬件。

    ----- [在 JTAG IR 和 DR 上执行标准路径长度测试]-------

    此路径长度测试使用64个32位字的块。

    未记录 JTAG IR 指令路径长度。

    ----- [在 JTAG IR 上执行完整性扫描测试]------------------------

    此测试将使用64个32位字的块。
    该测试仅应用一次。

    使用0xFFFFFFFF 进行测试。
    扫描测试:1、跳过:0、失败:0

    ----- [发生错误、此实用程序已中止]------------------------

    此错误由 TI 的 USCIF 驱动程序或实用程序生成。

    值为"-150"(0xffffff6a)。
    标题为"C_ERR_FTDI_FAIL"。

    解释如下:
    期间使用的 FTDI 驱动程序功能之一
    配置返回无效状态或错误。

    [结束:Texas Instruments XDS100v2 USB Debug ProbE]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您是否在使用 LaunchPad?  

    您是否在 PC 设备管理器中看到 XDS110v2?

    谢谢、

    Ben Collier  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复 Ben。 但是、这是 CCS 错误、我在重新安装 CCS 时解决了该错误。  

    此致

    Amin Kumar