This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P559SJ-Q1:确认 USB DP/DM 下拉和上拉电阻器设计

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517418/tms320f28p559sj-q1-confirm-usb-dp-dm-pull-down-and-pull-up-resistor-design

器件型号:TMS320F28P559SJ-Q1

工具/软件:

您好专家

客户希望确认我们的 F28p55 USB DP/DM 线路是否需要外部下拉和上拉电阻器来识别 USB PHY/LS 模式、因为我们已经在 IP 中集成了 USB FS、USB PYH 是否可以配置 USB PHY 内的上拉和下拉电阻器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Siddharth

    您能帮您确认此设计吗?

    谢谢

    Joe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、

    它是一款集成的 PHY、因此无需外部电阻器。  

    将与 LaunchPad 和 ControlCARD 团队进行交叉检查以进行确认。

    此致

    Siddharth