This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:GUI Composer OS Windows 11

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509977/tms320f28379d-gui-composer-os-windows-11

部件号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-F28379D

工具/软件:

尊敬的:

我有新的配置(Windows 11和新 PC)。

我已经安装了 Code Composer V20、TicCloudagent 和 gcrunity-13.2.0-windows。

则无法启动 LAUNCHXL-F28379D。

当我启动 GUI Composer (Web)时、我的项目的窗口会出现、但"已连接到 Cloud Agent "会保留。

您能给我一些有关这方面的信息吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Le:

    我已将其分配给我们的 GUI Composer 团队。  

    此致、

    Ryan Ma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    qingyun chen 说:
    然后我无法启动到 LAUNCHXL-F28379D。

    您是指 CCS 调试启动还是 GC 应用程序无法连接到目标?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用 GC 应用程序(Web 利用率)、以前 (Windows 10)我使用 GC 连接到我的目标、它成功。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将您的 GC 项目导出到 zip 并与我共享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ADS_5F00_Lowcost_5F00_F28379D.zip

    尊敬的:

    这是项目。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的参与。 我的主 PC 是 Windows 11。  我能够连接:

    但我不确定是否正常运行。

    我确实遇到了一些需要重新启动浏览器的周期性连接问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    好消息! 但是、您能告诉我为什么在使用 LAUNCHXL-F28379D 演示板正确运行 Code Composer (调试模式)时、GUI Composer 无法在 PC 上运行吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只有这张"已连接到 TI Cloud Agent "已修复的图片

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="72968" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1509977/tms320f28379d-gui-composer-os-windows-11/5817998 #5817998"] LAUNCHXL-F28379D 演示板?

    是否使用 LaunchPad 的板载 XDS100? 我会询问、因为我注意到您的应用程序配置为 XDS100v3。 LaunchPad 的板载 XDS100为 XDS100v2。

    在我的测试中、我使用了独立的 XDS100v3和带扩展坞的 F2837xD controlCARD。  

    请注意、虽然我能够连接、但我注意到、当我无法连接时、经常需要重新启动浏览器。

    我们还在调查使用本地下载的运行时独立运行 GCv2应用的问题。 不确定您是否尝试过该操作、但似乎存在一些问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 XDS100V3修改为 XDS100V2。 但结果也是一样的。

    我不明白为什么 GUI 没有错误地锁定到 TI Cloud Agent。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我看到在连接期间、CCS 下的 GUI Composer 要求使用互联网 Java 脚本。 我们的组织限制了与 Web 的交流。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白为什么 GUI 被锁定到 TI Cloud Agent 没有错误。

    似乎连接到 TI Cloud Agent 可以、但无法连接到目标  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我看到、在 CCS 下的 GUI Composer 连接过程中要求使用互联网 Java 脚本。 我们的组织限制了与网络的交换。

    是否尝试从 CCS 内部运行 GC 应用程序? 您的 IT 是否阻止了 CCS 访问网络?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我也尝试了(在 CCS 下)、但没有成功。

    是的、我的 IT 阻止了 CCS 访问网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用 GC 应用程序(web 利用率)、以前 (windows 10)我用 GC 连接到我的目标、它成功了。

    我假设您在以前的 Windows 10环境中有一个类似的环境(关于 IT 安全)、所有环境都能正常工作? 我假设您的浏览器或 TI Cloud Agent 未被阻止访问网络?

    您是否可以尝试使用另一台 PC? 基于 Windows 10或11?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我尝试了另一个 PC windows 10基于,但没有互联网连接. 这也不起作用。

    我注意到 GC 应用程序一开始就有一个互联网电话。 也许我们的防火墙会限制这种连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CCS 下的 GC 不应尝试访问互联网。 但是,我认为独立的应用程序确实尝试访问互联网。

    您是否尝试过不在您的工作网络上的个人计算机?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的:

    我看到在初始化期间、GC 正在等待 TI Cloud Agent 的问题。 我找到了 FEx 版本的 TI Cloud Agent (简单版本或_2版本)。

    您能告诉我  GC APP 需要哪个版本的 TI Cloud Agent 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您尝试在 GC 运行时中使用独立的 GCv2应用程序、则可能会遇到此已知问题:

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1511835/tms320f28p659dk-q1-gui-composer-stand-alone-app-connection-problem/5819380#5819380