This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:用于 FCL_379XL 工程的 LAUNCHXL-F28379D 和2个 DRV8305EVM 硬件连接

Guru**** 2585795 points
Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515259/launchxl-f28379d-launchxl-f28379d-and-2-drv8305evm-hardware-connection-for-fcl_379xl-project

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题: C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

我正在处理 TI 示例 FCL_379XL 工程的2种电机控制。 我对连接 JP 引脚感到困惑、 连接2个 DRV8305evm 后、使用24V 电源连接。  此外、 LAUNCHXL-F28379D 还通过 USB 电缆连接到 PC。 有6个 JP 引脚 JP1至 JP 6。 应该断开哪些驱动器。 JP 引脚的硬件配置是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以查看 LAUNCHXL-F28379D 用户指南和示例的应用手册、以了解详细连接。

       如果安装了 C2000Ware、则可以找到 LAUNCHXL-F28379D 的文档(http://www.ti.com/tool/C2000WARE)

    C:\ti\c2000\C2000Ware_ \boards\LaunchPads\LAUNCHXL-F28379D \R2.0