Other Parts Discussed in Thread: LAUNCHXL-F28379D, C2000WARE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LAUNCHXL-F28379D 主题: C2000WARE 中讨论的其他器件
工具/软件:
我正在处理 TI 示例 FCL_379XL 工程的2种电机控制。 我对连接 JP 引脚感到困惑、 连接2个 DRV8305evm 后、使用24V 电源连接。 此外、 LAUNCHXL-F28379D 还通过 USB 电缆连接到 PC。 有6个 JP 引脚 JP1至 JP 6。 应该断开哪些驱动器。 JP 引脚的硬件配置是什么?
谢谢