This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:由于 buffdac_ex2_random.c 输出问题导致的 C2000 DAC

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1517246/launchxl-f28379d-c2000-dac-from-buffdac_ex2_random-c-output-issue

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

工具/软件:

您好! 我当时尝试使用 C2000 TMS320F28379D 微控制器的 DAC、但在 buffdac_ex2_random.c 中的示例基础上构建

我已经编译并运行了代码、但似乎没有从 ADC0中得到任何信息、如果我正确阅读技术参考手册、随机 ADC 输出信号应该来自哪里?

我已经使用其他代码测试了 ADC0、它肯定可以读取电压、因此似乎特定的引脚没有被烧毁或任何东西-但出于任何原因、我都找不到 DAC 输出。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John:

    从注释可以看出、这个示例使用 VDAC 作为 DAC 的基准电压、需要在外部施加。

    您 可以更改 DAC 基准以使用内部基准、这样就不再需要。

    此致、

    Ben Collier