This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CMPSS DAC 电气特性

Guru**** 2328790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516987/tms320f28p650dk-cmpss-dac-electrical-characteristics

器件型号:TMS320F28P650DK

工具/软件:

您好 Champ、

我要找我的客户。

它们通过 在用于 PCM 控制的多个 CMPSS 模块中提供相同的 DAC 值进行测试。 I_sense 信号连接到 CMPSS 的正输入。

事实证明、 在多相拓扑中、这是一种严重的电流不平衡现象。

(1)。 在最坏的情况下、DAC 静态的静态误差可能与失调电压相差25mV +增益的66mV (满量程范围的2%)、对吧? 我错过了任何参数吗?

此外、我还应该考虑   此处导致多相电流不平衡的 ADC 增益误差(45 LSB)、对吧?

(2)。 静态偏移误差可以在软件中进行补偿/校准、对吧? 增益误差能否  以任何方式进行补偿/校准(满量程范围的2%)?

(3)。 由于客户还会在下一步中添加斜坡发生器、因此存在 CMPSS DAC 动态误差。

最大值。 CMPSS DAC 总误差为 25mV (偏移量)+ 66mV (增益)+ DYNAMERROR?   DAC 动态误差能否  以任何方式进行补偿/校准?

谢谢。此致、

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -是的,  在最坏的情况下, DAC 静态误差包括偏移误差(高达±25mV )和增益误差(±2%,即±66mV )。 您还必须考虑 ADC 误差(45LSB ~36mV )。

    -您可以考虑基于软件的失调电压校准,这通常涉及获取零电流读数并相应地调整 DAC 基准。 您还可以测量已知 DAC 阈值的跨相位实际电流、然后应用比例校正因数。

    -我建议考虑 TRM" 20.6.3校准 CMPSS"中 CMPSS 的校准过程。

    此致、

    Masoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Masoud:

    感谢您的提示输入。

    从 TRM 20.6.3开始、客户使比较器的反相输入由 compdac 驱动、因此此处仅考虑 compdac (静态)失调电压误差。

    您可以考虑基于软件的偏移量校准、这通常涉及获取零电流读数并相应地调整 DAC 基准。 您还可以测量各个相位的已知 DAC 阈值的实际电流、然后应用缩放校正因子。

    是否高于 基于软件的失调电压校准、参考 TRM" 20.6.3校准 CMPSS"中 CMPSS 的校准过程?  

    如果没有、用户是否需要执行 TRM 中提到的校准过程和  校准过程? 或者、一个足以校准 CMPSS 吗? 有什么建议  

    我建议考虑 TRM" 20.6.3校准 CMPSS"中 CMPSS 的校准过程。

    客户希望首先在 EVM 上实施该方法。 它是否能够与我们的 EVM 配合使用?

    专家能否提供校准方法的展示/示例?

    谢谢。此致、

    Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Johnny

    为了处理 ADC 失调电压补偿、我们通常依赖一个例程、例如 C2000电机控制 SDK 中"通用电机控制"示例下的例程。 只需在"motor1_drive.c"文件中查找"runMotor1OffsetsCalculation"函数。 至于 DAC 值补偿、我不知道有任何具体的示例。 客户可以参考 TRM 了解如何补偿 DAC 偏移。

    此致、

    Masoud