This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:使用 COFF 格式的 CPU1BROM_calculateCMAC 函数

Guru**** 2993210 points

Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515621/tms320f28p650dk-using-cpu1brom_calculatecmac-function-in-coff-format

器件型号:TMS320F28P650DK
主题:C2000WARE 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的专家:

我需要以 COFF 格式构建"boot_ex1_cpu1_secure_flash_cpu1"工程。

我将输出格式更改为 CPFF 格式

 

将支持更改为 FPU32

以 COFF 格式重新编译"drivelib.lib "。 并从 C:\ti\c2000\C2000Ware_5_03_00_00\libraries\boot_rom\f28P65x\rev0\rom_symbol_libs\cpu1\SafeZoneCode_coff 中添加 lib

但是、我在建设时遇到了这个问题。

对此问题有何建议?

谢谢、

Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    F28P65x Bootrom 函数已使用 EABI 编译。  由于 COFF 编译版本未识别 EABI 符号、链接失败。  解决此问题的唯一方法是使用 EABI 进行编译。  是否有任何特定原因恢复到 COFF?

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    明白。 我正在与客户联系、要求他们将工程更改为 EABI 格式。

    BTW、我们是否有有关在 SafeZoneCode lib 文件中定义函数名称的手册?

    谢谢、

    Leo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Leo、

    最新版本的 TRM (SPRUIZ1B)第1085页中提供了说明:

    此致、

    Joseph