This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:当 CCS 报告错误-1156时、点击"Yes"会发生什么情况

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516285/tms320f28377s-what-will-happen-when-click-yes-when-ccs-report-error--1156

器件型号:TMS320F28377S

工具/软件:

尊敬的 Champs:

现在、我的客户发现 他们的一些外设无法在独立模式下工作、例如 SCI、客户尝试上电和断电、但无法正常工作。 然后、我建议他们使用 CCS 重新加载代码、在调试时收到以下错误消息。 点击"Yes"后、客户发现该器件现在可以正常工作。

因此、客户想知道在点击"Yes"后、CCS 会对 F28377S 执行什么操作? 它会 重新加载一些文件还是重置一些内存? 您可以帮助检查一下吗?  

谢谢!

 

此致、

Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    Unknown 说:
    那么在点击"Yes"后、客户想知道 CCS 会对 F28377S 执行什么操作? 它会 重新加载一些文件还是重置一些内存? 您可以帮助检查一下吗?  [/报价]

    JTAG 调试探针将尝试使器件退出低功耗模式、如错误消息中所述。

    这并不意味着设备实际上处于低功耗模式。 如果连接因某种原因失败、只需重试即可成功连接。

    此致、

    Ben Collier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Benjamin、

    只是因为他们在执行此操作后能够连接、并不意味着器件实际上处于低功耗模式。 如果连接因某种原因失败、只需重试即可成功连接。

    是的、我同意这一点。 现在、客户的要求是了解连接失败的原因以及单击"是"的原因可以解决此问题。  他们想知道 CCS 如何在点击"yes"后尝试使器件退出低功耗模式、以及 CCS 将对器件执行哪些特定操作。 谢谢!

    此致、

    Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Julia、

    这是否是客户始终面临的问题? 是否每次他们尝试连接时都会发生这种情况?  

    如果这只发生过一次、或者这种情况只是偶尔发生、则很难诊断。 许多环境和 PCB 因素都会导致连接不良。  

    此致、

    Ben Collier