This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28379D:ADC 同步 EPWM

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-02014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1516965/launchxl-f28379d-adc-sync-epwm

器件型号:LAUNCHXL-F28379D
主题中讨论的其他器件:TIDM-02014

工具/软件:

您好、

我正在尝试读取 BLDC 功率级的低侧分流电流。

EPWM3B 期间的 ADC 应为 SOC/EOC 为高电平、如下图所示。

当 I 根据 EPWM3B 触发(ADC 的 TRIGSEL)时、ADC 不停止、其读数为不停止。

如何在 EPWM3B 为低电平期间停止 ADC ISR 并在其为高电平时运行?

此致、

Vedat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:
    只为触发器(TRIGSEL)选择 EPWM3是不够的、它只设置启动 ADC 转换的时序。 我建议查看我们电机控制 SDK 中的一个电机控制示例(如 TIDM-02014)、开始使用。 您可以了解如何将 ePWM 用于 ADC SoC、输入 ISR、执行计算、以及为下一个 PWM 周期写入。
    此致、
    Masoud