工具/软件:
你好。
美好的一天!
有客户的问题,你能帮助澄清吗? 非常感谢。
当前 IB 和 IC 的采样通道是否都是错误的?

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
你好。
美好的一天!
有客户的问题,你能帮助澄清吗? 非常感谢。
当前 IB 和 IC 的采样通道是否都是错误的?

您好、Alice:
当前 IB 和 IC 的采样通道是不是错了?
在 ADC C 通道7上检测 ISEN -B、在 ADC B 通道7上检测 ISEN -C、它们也是器件上的不同引脚。
BR、
Nilesh
下面是正确的、但我们需要查看数据表中这些通道的多路复用情况、以了解哪些通道映射到了哪个位置。
[引述 userid="512444" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515988/tms320f280049c-is-there-example-code-error/5830378 #5830378"]1)您是指每个 ADC 都有自己的 ADCIN 通道吗?
有3个 ADC : ADCA ADCB ADCC ,总共3*16个 ADCIN 通道?
[/报价]请注意、并非 ADC 的所有通道都连接到器件引脚、少数通道是内部通道