This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:是否有示例代码错误?

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515988/tms320f280049c-is-there-example-code-error

器件型号:TMS320F280049C

工具/软件:

你好。

  美好的一天!

  有客户的问题,你能帮助澄清吗? 非常感谢。

   当前 IB 和 IC 的采样通道是否都是错误的?

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    当前 IB 和 IC 的采样通道是不是错了?

    在 ADC C 通道7上检测 ISEN -B、在 ADC B 通道7上检测 ISEN -C、它们也是器件上的不同引脚。  

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilesh

       感谢您的支持。

       有一些困惑,请帮助澄清,非常感谢。

       1)您是指每个 ADC 都有自己的 ADCIN 通道吗?   

       有3个 ADC :  ADCA ADCB ADCC  ,总共3*16个  ADCIN  通道?

       2)如何确认信号是否分配到通道7?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alice:

    如果我们看到来自片段共享 ISENB 的突出部分、则通过 PGA3连接到 C7 (PGA3的输入引脚是 I senB、在这种情况下 PGA 输出将路由到 C7)  

    对于另一种情况也是类似的。

    BR、

    Nilesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是正确的、但我们需要查看数据表中这些通道的多路复用情况、以了解哪些通道映射到了哪个位置。

    [引述 userid="512444" url="~/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1515988/tms320f280049c-is-there-example-code-error/5830378 #5830378"]

     1)您是指每个 ADC 都有自己的 ADCIN 通道吗?   

       有3个 ADC :  ADCA ADCB ADCC  ,总共3*16个  ADCIN  通道?

    [/报价]

    请注意、并非 ADC 的所有通道都连接到器件引脚、少数通道是内部通道