工具/软件:
尊敬的团队:
我们正在与德州仪器(TI) F28379D 和适用于德州仪器(TI) C2000的 Embedded Coder 支持包合作。 默认f28379D.ccxml
文件为 XDS100v2调试器配置。 但是、我们已经为 XDS110调试器手动配置了 Code Composer Studio (CCS)。 配置.ccxml
文件后、我们会遇到以下错误。 请帮助我们解决此问题。
"没有源代码可用于以下位置的"_system_post_cinit ():C:\Users\mputtaraju\Desktop\0x3c\Models\Toggle_GPIO\TOGGLE_LED_ERT_RTW\ccs_Project\Debug\toggle_LED.out DC-DC-CONVERTER:{3}0x3fe493{4}"
"C28xx_CPU1:如果在一个内核上完成擦除/编程(E/P)操作、则另一个内核不应从共享 RAM (SR)执行、因为它们用于 E/P 代码。 此外、还将暂停 CPU1以确定 CPU 的 SR 所有权、CPU 将运行闪存插件代码、之后将设置 CPU1以运行其应用程序。 两个闪存存储体都编程完毕后、用户可以从 SR 开始执行代码。"
"C28xx_CPU1:在读取寄存器 SP 时遇到问题:(错误-1156 @ 0x1)、器件可能在低功耗模式下运行。 是否要使其退出此模式? 选择"是"以强制设备唤醒并重试此操作。 选择"否"可在不唤醒设备的情况下重试操作。 (仿真包12.7.0.00105)"
谢谢、
Anusha。